欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

在海外生产中几何公差的复杂化在加速

  • 2022.12.15 11:31:01
  • 米思米
  • 1525

在90年代,一般图纸中标注“几何公差”的情况并不多见,但近年来,几何公差在图纸中得到非常广泛的应用。其背景与在海外(亚洲等)安排采购零件的情况增多有着密切关系。以下说明一下几何公差是什么?如何因为海外生产而变得复杂?。

 

 什么是“几何公差”?

“尺寸公差”表示零件各个尺寸的容许范围,而“几何公差”表示零件形状的精度。例如,希望指示孔为正圆时,应使用正圆度的几何公差。当没有定义“几何公差”时,即使制造出来的孔变形,在图纸上也被视为没有问题。

在日本制造业,一直使用较少标注“几何公差”的图纸。笔者还记得在自己也是设计人员的时代,绘图时仅标注最小限度的几何公差,但也能毫无问题地生产出产品。当时的加工企业大部分在日本国内,所以即使不标注几何公差,圆也会被理解为正圆来交付零件。

但是,近年来,加工企业转为海外企业,零件质量问题剧增。其原因就在于图纸没有标注几何公差。

 

 存在“揣度”的以往图纸

以往的图纸

在海外生产中几何公差的复杂化在加速

这是单纯的四方块的图纸。当委托给日本零件制造厂家制造时,完成的零件一定是所有的角都为直角,4条边都为直线。
虽然图纸上没有将角度指定为角直,但当图形画成直角时,日本制造厂家就会揣度而按照直角来制造。

其原因就在于安排给日本国内制造厂家时,是通过“图纸”和“协商”进行的。因为有时会通过图纸以外的手段传达加工工艺和测量方法,所以才会制造出高品质的零件。


 当使用相同图纸在海外制造时

在海外生产中几何公差的复杂化在加速

由于海外不会揣度图纸,只要没有几何公差,制造厂家就没有责任按直角制造。因此虽然不是你期待的形状,但图纸上OK你也无可奈何。

海外是契约社会,因此将图纸视为合同的程度在日本之上。因此图纸所绘的内容会得到遵守,但另一方面,未绘出的部分他们不会进行“揣度”。

 

 几何公差的图纸

在海外生产中几何公差的复杂化在加速

由于是利用“几何公差”来规定零件形状,因此能够制造出所期待的零件。
如果是这张图纸,就能够将形状扭曲的零件视为不合格品。但是即使是这张图纸,“几何公差”的指示也并非完美无暇。为了制造出所期待的零件,需要指示更多的“几何公差”。

通过这种方法会完成作为合同的图纸,故能够制造出高精度的零件。若利用“几何公差”,仅凭图纸就能够指示加工方法和测量方法。

 

 复杂化的几何公差

“几何公差”是指示“零件形状”精度的重要项目,但是当弄错了使用方法时,则有可能导致图纸的几何公差变得复杂。经常出现的错误是,针对一个形状重复定义了两个以上的几何公差,无意识地提出了无法制造的高精度要求。此时虽然能够运用通称为Ⓜ标记的“最大实体公差方式”予以规避,但其思路很难理解,不习惯则无法很好地使用。

为了避免日本图纸与世界脱轨,设计人员需要熟练使用几何公差。以ISO标准为依据,如今JIS标准也将使用几何公差进行表示纳入规定中,以往的图纸已不再符合JIS标准。例如,孔位置并非使用尺寸指示而是必须使用“位置度”这一几何公差。


选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities